This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:在我们发布生产版本之前的 AM62L SDK 更新计划

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553227/am62l-processor-sdk-am62l-sdk-update-plans-before-our-production-release

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

我们的团队正在与一起积极发展  SDK-LINUX-AM62LXX-EVM-11.00.15.05 、针对中的生产版本  3 个月 。 为避免中期发展中断、我们迫切需要明确:

  1. 计划的更新 :下一个版本中是否安排了任何 SDK 版本  3–4 个月  (例如,之前  [月/年] )?

  2. 影响评估 :如果计划更新,它们是否包括需要大量返工的中断更改(例如内核/驱动程序/API 修改)?

  3. 稳定性保证 :是否可以推荐当前 SDK 版本 (11.00.15.05) 用于生产部署而无需强制升级?

如果提前通知与我们的开发周期保持一致、我们将不胜感激。 感谢您的及时回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62L Linux SDK 11.1 版本目前定于 2025 年 10 月底之前发布、
    -第一个支持的 Linux SDK AM62L PG 1.1 SoC
    - U-boot: 2025.01.
    - Linux 内核:6.12.30+
    ...
    此致、
    - Hong