This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:GPIO 性能

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552557/dra821u-gpio-performance

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

切换 DRA821 处理器上 GPIO 引脚的速度。 使用标准驱动程序时、我们看到的电流约为 660ns。  

我在网络上找到了一个使用 R5 进行原始寄存器写入的 500ns 参考。

我们的应用所需的速度比 TI 提供的有关推送 GPIO 引脚速度的任何信息快得多?

不同引脚的行为是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要生成如此小的脉冲、则使用 GPIO 接口可能不是最佳选择。 从启动器(例如 R5)到 GPIO 寄存器空间的写入必须通过 SOC 互连、写入的延迟可能有所不同。 此外、如果使用操作系统驱动程序发出脉冲、这可能会增加更多的延迟/开销。

    ePWM 接口可能是更好的选择、而不是 GPIO。

    此致、
    Kevin