This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM62L (AM62L32、AM62L31) 定制电路板硬件设计 — 定制电路板原理图和 PCB 设计期间可使用的可用设计文件和支持的 CAD 工具格式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522815/faq-am62l-am62l32-am62l31-custom-board-hardware-design---available-design-files-and-supported-cad-tools-format-that-can-be-used-during-custom-board-schematic-and-pcb-design

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在从事定制电路板设计、对以下方面有疑问:

可用的 设计文件和 支持的 CAD 工具。

我特别想知道是否会提供使用 Altium 工具生成的原理图、PCB 布局和制造文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板设计人员嗨  

    请参阅以下输入:

    Orcad / Allegro 工具格式的设计文件  

    www.ti.com/.../TMDS62LEVM

    SPRCAL6C.ZIP (97017 KB)

    AM62L E1 和 E1-1 设计。

    原理图条目 — OrCAD Capture CIS 17.4

    PCB 布局 —         Cadence Allegro 17.4(文件将降级为 17.2)

    文件夹中的可用文件列表:

    e2e.ti.com/.../6646.Proc180E1_2D00_1_5F00_Folders_5F00_Files_5F00_List.xlsx

    注意:上述设计包包含可以使用的.ALG ASCII 文件。  

    Altium 工具格式的设计文件

     e2e.ti.com/.../6646.Proc180E1_2D00_1_5F00_Folders_5F00_Files_5F00_List.xls

    https://www.ti.com/tool/TMDS62LEVM

    SPRCAL9.ZIP (74564 KB)

    使用的 Altium 工具版本: 22.7.1  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板设计人员嗨  

    我们现在提供了 AM62L 的 Altium 文件夹、客户可以下载该文件夹并继续进行定制电路板的编辑。

    这些文件已从 Allegro 设计文件中翻译、并已针对所有设计限制条件进行匹配。 这将为客户使用 Altium 使用 AM62L 进行设计节省大量的设计工作量。

    常见问题解答已更新、使用从 OrCAD + Allegro 文件转换而来的 Altium 文件供您参考和使用。

    请注意以下几点。

    Altium 文件已从 OrCAD + Allegro 文件转换

    在翻译过程中缺少的约束已手动更新以匹配 Allegro 设计文件

    已针对任何缺失的网或覆铜更新了布局文件

    Altium 和 Allegro 设计之间的 Gerbers 文件进行了重叠和比较

    所有 DNI 元件均已更新  

    在重复使用和电路板构建过程中需要小心:

    由于电路板原理图和布局是匹配的、因此无需担心设计失配问题

    在重复使用过程中、建议按照内部流程检查设计文件

    电路板并未使用 Altium 转换文件进行构建、但这不是约束、因为包含 Allegro 设计文件的电路板已经过构建和测试。

    如有任何疑问、请创建 E2E。

    此致、

    Sreenivasa.