This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 MCSPI1 事务到事务延迟时间过长

Guru**** 2596475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554041/dra821u-dra821-mcspi1-transaction-to-transaction-delay-time-is-too-long

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

运营商团队之一 (NUC) 面临 Hydra 板 (DRA821 处理器–到载板上的 FRAM) 上的事务之间的 SPI 过载计时问题。

 

每个事务之间大约需要 3.5us 的 SPI 时间(见下文)。 这段时间很长、需要减少。

TI 团队能否请检查这个限制是否在 DRA821 端?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    正在使用哪种软件驱动程序? 该是 Linux 还是 RTOS、是 OSPI 还是 McSPI?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    这是在 VxWorks 中、与 McSPI 总线相关。

    我刚刚发现另一个客户在其 McSPI 总线上也看到了类似的问题。 如能在 TI 方面提供任何帮助、我们将不胜感激。

    也许 TI 可以在 DRA821 评估板上检查它、并确认他们是否遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、  

    我懂了。 然后建议与 WindRiver 交谈、因为司机来自他们。 从 TI 的角度来看、应该可以缩短延迟。 例如、使用 DMA 可以减少延迟、如下线程所示:

     SK-AM62:MCSPI 传输时具有长字延迟  

    以上是 AM62 的主题、但 McSPI 硬件和软件驱动程序应与 DRA821 相同。

    此致、

    Takuma