This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:此处理器的平均图像尺寸是多少?

Guru**** 2597925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550498/tda4ah-q1-what-is-an-average-image-size-for-this-processor

器件型号:TDA4AH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

嗨、我正在尝试调整所连接闪存的大小、但不知道此处理器的平均图像大小。

如果有任何帮助、我不打算使用任何视频/GPU。 以为 2GB QSPI 闪存就足够了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    2 GB 是 128 MB 闪存。 如果需要引导加载程序和内核、这对于 rootfs 来说已经足够了。 您是否有 eMMC 或任何其他辅助介质?
    它通常体积大且大于 128 MB。 TDA4VH EVM 具有 32GB。

    您计划使用 Linux 吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy

    感谢您的答复。 我目前不打算在辅助媒体上使用。 2GB 实际上是 256 MB。 我可以很容易地添加一秒 4 GB (512 MB) 总容量。 这似乎更合理吗? 计划运行 Limux、是的。

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    2Gb 实际上是 256 MB。

    我的错。 是 256 MB。 如果要使用需要辅助存储器的远程内核二进制文件、则 512MB 也会严格。 只能使用 Tiny Linux 完成最低限度的 Linux、但您可能无法运行一些实际用例。

    从 SDK 中检查默认 FS 大小: www.ti.com/.../11.00.00.08

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keerthy

    感谢一堆人的澄清。 我想我现在只会使用 32GB eMMC、因为这听起来我保持 4 GB 或更小的想法可能是一个失败的主张。 有一个好的!