This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67:BeagleBoneY-AI SDK

Guru**** 2597095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554338/processor-sdk-am67-beagleboney-ai-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67


工具/软件:

大家好!

我们开始使用 BeagleBoneY-AI 来进行 POC 项目。 使用默认二进制文件时、我能够以 1.4GHz 的默认频率运行。 我们观察到有单独的引擎用于 AI 处理  

  • 具有矩阵乘法加速器 (MMA)、支持 4TOPS 的双路通用 C7x DSP

我们必须使用此 AI 引擎、希望我们需要在代码等中启用。为此、我有兴趣使用 TISDK、但不确定我是否在正确的方向上。 请帮我解决这个问题!!

目前我们观察到 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67a/latest/exports/docs/linux/index_Edge_AI.html 

是否为上述 1? 我们没有看到任何构建步骤。  

请求对此进行回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    对将 BeagleY-AI 作为 TI-SDK 中的默认目标的官方支持是一项正在进行的工作、构建 EdgeAI SDK 目前仅在 Yocto 下获得官方支持。  

    BeagleY 使用了一个社区端口、可从下面的 BeagleBoard 链接访问 该端口、用户可以开始使用 EdgeAI 功能、但请注意、您可能会遇到此图像特有的错误、而在完全受支持的平台上则无法看到这些错误、主要是因为该平台是如何构建的、在 BeagleY 上的 DDR 尺寸更小 —https://www.beagleboard.org/distros/beagley-ai-ti-sdk-edge-ai-11-00-00-08-2025年07月12日