This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:如何使用 custMpk 为自定义 Zephyr.elf(适用于 M4)签名

Guru**** 2616375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554125/am625sip-how-to-sign-custom-zephyr-elf-for-m4-with-custmpk

器件型号:AM625SIP


工具/软件:

我想使用 custMpk 为我的 Zephyr 应用签名。 我使用了 u-boot 脚本: k3_gen_x509_cert.sh:

k3_gen_x509_cert.sh -c 0 -b Zephyr.elf -o Zephyr.signed -k ./custMpk.key

但是、当我加载它时、会收到消息:“authentication failed(身份验证失败)“:

=> setenv rproc_id 0;setenv rproc_fw /lib/firmware/dsmr6-zephyr.signed;如果 test -e mmc 1:2 ${rproc_fw};则运行 rproc_load_and_boot_one;fi
这种情况在任何时候都不会发生
403225 字节读取时间为 43 ms (8.9 MiB/s)
TI_sci system-controller@44043000:消息未确认
身份验证失败!
###错误###请重置主板###

您能为我提供一些正确的分步说明吗?

提前感谢您。