This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何使用 GPIO 引脚编号计算 IOMUX 编号?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553901/lp-mspm0g3507-how-can-i-calculate-iomux-number-with-using-gpio-pin-number

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

您好、

我正在使用 LP-MSPM0G3507 开发套件。 我对 GPIO-IOMUX 引脚编号有疑问。

例如、我想使用 GPIO_PIN_15 且其等于 IO_MUX_PINCM32。

如何使用 PIN 码计算 IOMUX 编号?  

我可以使用一个方程吗?

或者您是否有 GPIO PIN 和 IOMUX 公式表或图像?

我想这样谈;

PORTB GPIO_PIN_15 => IO_MUX_PINCM32、

端口 A GPIO_PIN_29 => IO_MUX_PINCM59 等

感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您可以在数据表中找到 PINCMx:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助