This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CRA(网络复原力法案)与功能安全之间的关系

Guru**** 2615495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552148/am6442-the-relationship-between-cra-cyber-resilience-act-and-functional-safety

器件型号:AM6442AM2431


工具/软件:

尊敬的专家:

为了符合 CRA(《网络复原力法案》)、是否需要功能安全? 不是吗?

价格因型号中的“Y"是“是“G"还是“还是“H"而“而异、因此我想确认是否需要。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、功能安全无需符合 CRA 标准。 系统可以在不安全的情况下安全、但如果不安全、系统就无法安全。 CRA 仅涵盖安全方面。  

    我希望这对您有所帮助、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常