This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:PCIe 参考时钟

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, LMK3H0102, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553204/am67a-pcie-reference-clock

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: LMK3H0102AM67

工具/软件:

尊敬的支持团队:

请澄清 我们客户在考虑 AM67A 时提出的以下问题。

(1) 关于 SERDES1_REFCLK0_P/N、BeagleY-AI 板配置为使用内部时钟作为 PCIe 基准时钟。
但是、由于 SERDES 内部时钟似乎有勘误表、是否有必要使用外部时钟?
考虑到使用 8.0 SSC/s、存在许多限制因素、例如无法使用 GT、因此使用外部时钟似乎更安全。

(2) 在使用外部时钟的情况下、AM67x 评估板使用 LMK3H0102。
LMK3H0102 数据表指出它支持 LP-HCSL 输出、 但不需要通过电容器进行交流耦合
  输入到 AM67A74 的 SERDES1_REFCLK0_P/N 时?
同样、当将 LMK3H0102 的 LP-HCSL 时钟输出连接到 PCIe 器件的基准时钟输入时、
是否也不需要交流耦合?

在客户的电路板设计中、Hailo 的 Hailo-8L PCIe 器件 (BGA) 直接连接到电路板。

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 — 是 AM67A 有几个与 PCIe 相关的勘误项、特别是时钟。  我不能说有必要使用外部时钟 — 这取决于您使用 PCIe 的方式以及勘误项是否会对您产生影响。   但解决此问题的一些权变措施肯定涉及使用外部 REFCLK。  

    2 — 无需内嵌式电容器。  LMK3H0102 可直接连接到 AM67 和 PCIe 连接器/外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的答复。
    我将与我的客户分享这些信息。

    此致、
    Kanae