This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:TIDL 工具

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554808/sk-am62a-lp-tidl-tool

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

TI 开发大家好、

最近、我找到了一个与 EdgeAI 工具相关的主题。 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544678/faq-edge-ai-studio-tidl-rtos-tool-vs-edgeai-tidl-tools?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tidl%20tool%20saturation%20output#

该主题中的作者提到了关于 EdgeAI 工具和 TIDL RTOS 的相关主题。  
您能否详细介绍一下这个主题的用途?

此致、
密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Key、

    我认为、我们的一位现场应用工程师在该常见问题解答中对“RT"的“的含义存在一些困惑。 TIDL_RT 中的 RT 表示运行时、而非 RTOS。  

    TIDL RT 是用于编译和运行模型的较低级别的接口。 与开源运行时 (OSRT) 类似、它是从 PC/Arm-A 内核连接到利用 TIDL 加速的一种方式。

    TIDLP-RT 导入和推理通常使用一系列 TXT 配置文件来完成、而带 python 的 OSRT 应改用包含类似选项的 Python 字典和 OSRT(例如 ONNX)函数参数。   

    我们强烈建议使用 OSRT-python 方法进行导入/编译。 对于运行时、通常还建议使用 CPP 接口和共享存储器缓冲区的 OSRT。 OSRT 仅适用于基于 Linux 的系统、顺便说一下。 对于 QNX 等其他操作系统、建议在 TIOVX 中使用 TIDL 节点。

    BR、
    Reese