This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:couldn't boot with AM275-AWE-SDK_11.01.16.06

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554983/audio-am275-evm-couldn-t-boot-up-with-am275-awe-sdk_11-01-16-06

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

尊敬的 TI:

我对之前的 AWE SDK (AM275-AWE-SDK_11.00.00.17) 非常满意、而且我能够使用 python 脚本构建并刷写映像以及上传波形文件 bin (asdk_avas.bin)。

提供新的 AWE SDK (AM275-AWE-SDK_11.01.16.06) 后、我能够使用以下 SDK 文档进行构建和刷写。 但我的 AM275x 板没有正确启动。

为避免我的构建设置出现任何问题、我获取了以下二进制文件并将其放入 SDK 卡中、然后尝试启动、但 AM275x 板由于出现以下错误而无法启动。

C:\ti\AM275-AWE-SDK_11.01.16.06\bin\am275x\sd_card\cfg1/2/3、带 tiboot3.bin

[bootloader_profile]引导介质:SD 卡
[bootloader_profile]启动映像大小:4905 KB
[bootloader_profile]存在内核:
[bootloader profile] TIFS init:1146us
[bootloader profile] System_init:1799us
【引导加载程序配置文件】Board_init:3us
[bootloader profile] FreeRTosTask 创建: 256us
[bootloader profile] Drivers_open : 5774us
【引导加载程序配置文件】Board_drivers Open : 159us
[bootloader profile] sciServer_init:15100us
【引导加载程序配置文件】SBL Drivers_open : 5872us
[bootloader profile] Sciclient 获取版本:10041us
[bootloader profile]从 SD 卡读取的文件:1061428us
【引导加载程序配置文件】SBL end:312us
[bootloader_profile] SBL 总用时:1101895us

图像加载完成、切换到应用程序...
mcu/r5f 调优服务器:配置编解码器...
[C75ss0-0] 0.000648s:asdk_flash_init done
[C75ss1-0] 0.001084s:辅助核心就绪...
[C75ss0-0] 0.001688s :注册 ipc_notify ..
[C75ss0-0] 0.001700s:将 IpcNotify_sendMsg 发送到核心 1
[C75ss0-0] 0.001710s:正在等待 MCU/R5F...
MCU/r5f 调优服务器:配置编解码器...完成
启用时钟!
启动以打开驱动器。
EEPROM 0 MAC addr:EEPROM 1 MAC addr:无法从 EEPROM 实例编号 2 中读取
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:1 的 Mac 地址分配从 4 减少到 2
MDIO_OPEN:318
EnetUdma_openRxCh:2324
EnetHostPortDma_open:120
Cpsw_openInternal:940
Cpsw_closeInternal:1033
断言@行:1033、位于/home/sjha/data/c7x/repo/release_asdk/ti-asdk-bsp/mcu_plus_sdk/am275x/source/networking/enet/core /Rx./per/V1/cpsw.c: hCpsw->hRxRsvdFlow != src

我尝试刷写“闪存 SOC 初始化二进制文件“进行任何初始化、但仍然失败。

我可以获得有关我的问题的帮助吗? 我的设置中是否缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    此版本中的 SD_BOOT 有问题、我们当前正在跟踪它。  

    目前、我们有一个可以实施的解决方案:

    1.  注释掉第 261 行中的 System_deinit  \mcu_plus_sdk\am275x\examples\drivers\boot\common\mc\am275x soc

    2.清理工程和重建

    这样应该允许您使用 SD 引导模式、这很可能会在下一个版本中得到修复、但并没有进入到这个版本中、因为问题源于 AWE 版本 SDK 的 FreeRTOS SDK 组件

    此致、

    Daniel