This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:捕捉摄像头

Guru**** 2601305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553008/tda4vm-capture-camera

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI:

sdk8.6.

1. *1920*1080 (max86717)-> max96724 -> csi0 ->捕获应用程序。

Capture 应用运行良好、但 TDA4 是否支持多个进程来调用 Capture 程序来获取摄像头数据?

当我们希望两个应用同时获得相同的摄像头数据时、我们应该采取哪些步骤来实现这一点? 您能分享一些示例吗?

期待您的答复。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    不能为同一图像调用两个捕获节点、可以在单个应用程序中使用 2 个线程来访问该帧。 或者、您可以将图像对象从一个进程传递到另一个进程、您可以参考此 演示 在进程之间交换数据。 您也可以创建 openvx 图、它可以从捕获节点分支到 2。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1*camera 1920*1080 (max96717)-> max96724 -> csi0 ->捕获应用程序。

    目标是使两个捕获应用同时从同一摄像头收集数据。

    TDA4 是否可以支持两个应用同时从单个摄像头采集数据? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    TDA4 能否支持两个应用同时从单个摄像头采集数据? 如何实现?

    无法从 openvx 捕获节点进行此操作。

    应用应具有跨 2 个流程共享摄像头数据的实现方式。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的答复。

    我们的目标是让 App A 和 App B 同时捕获摄像机数据,而不仅仅是 App A 将其传输到 App B

    如何实施 APP_A 和 APP_B 同时从同一台摄像头收集数据? 是否有任何相关的演示或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    如何实施 APP_A 和 APP_B 同时从同一台摄像机收集数据? 是否有此方面的演示或示例?

    正如我之前所说的、它不受支持。

    此致、
    Gokul