This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:PVU 如何监控 UDMA 事务?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554742/tda4al-q1-how-does-pvu-monitor-udma-transactions

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

您好:  

      我们希望使用 PVU 来监控基于 J721S2 的 SOC 上的 UDMA 事务。 从 TRM 中可以看出、这两个模块如何配合使用并不是很清楚。 您是否有关于此主题的任何其他培训材料或应用手册以及实施示例。 基本上、我们想知道:

1.如何配置 PVU 和 UDMA 相互连接,这意味着 PVU 如何知道要监控哪个 UDMA 通道。

2.地址转换如何在 PVU 中工作。 我们的用例是基于 QoS 的 RTOS 以及一些驱动程序。 没有管理程序系统。

在这方面的任何帮助都是非常感谢的。

谢谢。此致、

Suman

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    QNX 的 sMMUMan 框架支持 J721S2 器件上的 PVU、建议从该框架开始。  

    如果您需要联系人姓名、请告知我们。

    此致、

    KB