This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM275 引导问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553061/am2754-q1-am275-boot-issue

器件型号:AM2754-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SYSCONFIG、UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户在定制电路板上遇到引导问题。 SDK 为 11.0。 详情如下:

1.  EVM 板可通过引导 SBL_UART SBL_SD 方法。

SD 引导:  使用的 tiboot3.bin 是根据如下所示的 AWE SDK 工程构建的。

UART 引导:

成功连接后、JTAG 可以连接到所有内核。

2. 从以下位置将 SD 卡的 tiboot3.bin 替换为 sbl_null.release.hs_fs.tiimage 时:freertos_sdk_am275x_11_00_00_16\tools\boot\sbl_prebuilt\am275x-EVM、初始化日志可通过 TI EVM 中的 wakeup-COM 端口看到。

但是、使用类似的实现时、在定制电路板的唤醒内核 COM 端口上未观察到日志。

此时 JTAG 仅连接到唤醒 R5F 内核(无法访问其他内核)。

调试 sbl_null_am275x-evm_wkup-R5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 工程后、它会在 SciClient 初始化期间停止。

当使用tiboot3.bin来自 AWE SDK 工程的时、 JTAG 仅连接到唤醒 R5F 内核。  ospi_flash_diag_am275x-evm_wkup-R5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 可正常运行

但是、SBL_null 仍会在 Sciclient_Waitforboot Notification 处停止。

3. OSPI Diag 中的 JSON 配置文件无法在 CCS SysConfig 中加载。

JSON 文件如下所示。 请帮助检查

e2e.ti.com/.../is25lp512.json

此致、

朱星宇