This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 中 DDR 芯片的 ECC 功能与 DDR ECC 功能之间有何差异?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553309/tda4vm-what-is-the-difference-between-ecc-functionality-in-ddr-chip-and-ddr-ecc-functionality-in-tda4vm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、专家。

我对 ECC 函数感兴趣、因为我有位翻转问题。

我使用的是 Samsung DDR、它有自己的 ECC 功能。 我没有设置 AP 的 DDR ECC 函数。

1、ECC 函数的区别是什么? 是一样的吗?

2. TDA4VM AP 中是否有 NOR、eMMC 和 DMA 的 ECC 函数?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将研究您的问题、并通过星期一回复您。 请预计由于印度度假而导致此延迟。

    此致、

    Josiitaa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 TDA4VM 中 DDR ECC 功能的详细信息、您可以参阅 TDA4VM TRM 的“8.2.4.1.4 SDRAM 数据内联 ECC “和“8.2.4.4 DDRSS ECC 支持“部分。

    能否提供有关 DDR 芯片上 ECC 的含义的更多详细信息?

    2. TDA4VM AP 中是否有 NOR、eMMC 和 DMA 的 ECC 函数?

    有关外部存储器 ECC 的详细信息、请咨询您的供应商。

    此致、

    Josiitaa