This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:BSDL 文件中的 CTMCR 寄存器说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554565/tms320c5505-ctmcr-register-descriptions-in-bsdl-file

部件号:TMS320C5505


工具/软件:

您好、

我正在查看 TI 网站上的 BSDL 文件

我看到:

TMS320C5505 的属性 register_access:实体为
“边界 (extest、sample、preload)“、&
“DEVICE_ID (idcode)、“&
“旁路(旁路,高阻态)、“和
“CTMCR_MISC[18](ctmcr_MISC_SCAN)、“&
“CTMCR_ATPG[10](ctmcr_ATPG_SCAN)、“&
“CTMCR_TRIM[25](ctmcr_trim_san)、“&
“CTMCR_IOS[14](ctmcr_IOS_scan)、“&
“CTMCR_ramtest[23](ctmcr_ramtest_san)、“&
“CTMCR_EFUSE[7](ctmcr_efuse_scan)、“&
“CTMCR_PLL[58](ctmcr_PLL_scan)“;

我想了解 CTMCR_XXX 寄存器的位定义。 我在数据表、CPU 参考指南或用户指南中的任何位置都找不到它们

谢谢、

Mb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MB、

    感谢您的查询。

    我正在内部检查信息的可用性。

    请期待一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.