This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x MCU_SDK M4F I2C 无法正常工作

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554473/processor-sdk-am64x-am64x-mcu_sdk-m4f-i2c-not-working

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X


工具/软件:

我遇到了与此处相同的问题: 【常见问题解答】PROCESSOR-SDK-AM64X:无法为 MCU I2C 打开 I2C 驱动程序


前面提到的修复没有帮助、得到了:
BLAZAR_Cortex_M4F_0:断言:0.1132s:I2C/V0/i2c_V0.c:I2C_OPEN:340:status=SystemP_Success failed!!


我的 MCU_SDK 版本为 10.01、CCS 为 20.0.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahag:

    它看起来 I2C_LLD_INIT () API 没有返回成功状态,因为您在 I2C_OPEN () API 中看到了断言。

    您是否在进行更改后重建驱动程序?

    此外、您正在使用哪个 I2C 实例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重建 库已经解决了我的问题,非常感谢!