This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 SD 卡启动在 Linux 内核阶段失败

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554528/am625-am625-sd-card-boot-failed-on-the-linux-kernel-stage

器件型号:AM625


工具/软件:

我们目前正在调试客户报告的问题。 相同类型的 SD 卡可以在 TI EVM 上成功引导 Linux、但在客户的电路板上、它在 Linux 内核阶段挂起。

引导失败日志显示为流动:

与 TI EVM 相比、客户这边有两个主要区别:
1,硬件变更 — 请参见附图。


2.软件更改–具体修改设备树,如附图所示。

SDK 版本:适用于 AM62x 09_01_00_08 的 Processor SDK Linux

您能否帮助查看并建议这些更改是否会影响引导过程? 希望提供有关如何进一步缩小根本原因范围的任何指导