This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:如何在 Yocto 构建中添加您自己的层

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554341/am67a-how-to-add-your-own-layer-in-yocto-build

器件型号:AM67A


工具/软件:

我想将自己的应用程序添加到 Yocto 构建的“mnt"目录“目录中、但在构建过程结束后未生成任何内容。 为什么会这样?
e2e.ti.com/.../layer_5F00_conf.txte2e.ti.com/.../bb.txt

 bblayer.conf 中
#此模板文件是通过采用 oe-core/meta/conf/bblayer.conf 创建的
#文件和删除 BBLAYERS 部分在结尾

# layer_conf_version 在每次 build/conf/bblayer.conf 时增加
#更改不兼容
LCONF_VERSION =“7"</s>“

BBPATH =“${TOPDIR}“
BBFILES ?=“"</s>“

#由 oe-core-setup 脚本配置的图层
BBLAYERS +=“\
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-extras
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-demos
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-test
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-qt5
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-virtualization
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-networking
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-python
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-oe
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-gnome
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-filesystems
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-openembedded/meta-multimedia
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-ti/meta-ti-extras
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-ti/meta-ti-bsp
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arm/meta-arm
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-arm/meta-arm-toolchain
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-clang
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/oe-core/meta
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-tisdk
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-edgeai
/opt/yocto/yocto/yocto-build/sources/meta-6k15