This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:除了 sudo 之外、还可安装软件包

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554001/sk-am62p-lp-alternative-to-sudo-to-install-packages

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

sudo 命令在电路板启动时不可用。 是否有另一种安装软件包的方法。 编译简单的旋转编码器 python 文件时、我缺少“TI.GPIO"。“。


root@am62pxx-EVM:~/ti-am62p# python3 single_chcp.py
回溯(最近一次呼叫):
文件“/root/ti-am62p/single_chcp.py、第 24 行、在中
将 TI.GPIO 导入为 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    您可以查看下面的存储库吗?

    https://github.com/TexasInstruments/ti-gpio-py

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装它、但它似乎找不到该软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我手动下载并安装它。 是否有 smbus 软件包? 或 SMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否尝试过以下方法、看看它是否有帮助

    sudo apt-get update
    sudo apt-get install python3-smbus

    对于新工程、请考虑使用 smbus2 或 smbus3 作为纯 Python 替代或更现代的 SMBus 接口实现。  这些可以直接通过 pip以下方式安装:

    PIP3 安装 smbus2  

    PIP3 安装 smbus3

    此致、

    Suren