This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:不能使用 v4l2 来设置_crtl 和 SET 选择

Guru**** 2600105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554208/am62a7-q1-can-not-using-the-v4l2-to-set_crtl-and-set-selection

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

专家:您好:

现在、我需要在启动期间设置 FLIP 和其他寄存器。

以下是我在启动摄像机之前使用的命令。

SH-5.2#  
sh-5.2# v4l2-ctl --device=/dev/video-imx219-cam0 --set-ctrl gain=200
未知控制“增益“
sh-5.2# v4l2-ctl --device=/dev/video-imx219-cam0 --set-ctrl exprose=200
未知控制'exprose'
=100、左=100、宽=800、高=600eo-imx219-cam0 --set-selection target=crop、top=
VIDIOC_G_SELECTION:失败:设备的 ioctl 不正确
SH-5.2#  
SH-5.2#  

您能帮助解决这个问题吗? 我不知道如何运行该命令。 是否有一些关于命令的指导非常感谢