工具/软件:
我想使用 custMpk 密钥为我的 Zephyr.elf 应用程序(适用于 M4 内核)签名。 我使用了 u-boot 源树中的脚本: k3_gen_x509_cert.sh
k3_gen_x509_cert.sh -c 0 -b Zephyr.elf -o Zephyr.signed -k /arch/arm/mach-k3/keys/custMpk.key
但是、当我尝试引导时、会看到“Authentication Failed!“(身份验证失败!):
=> setenv rproc_id 0;setenv rproc_fw /lib/firmware/zephyr.signed;如果 test -e mmc 1:2 ${rproc_fw};则运行 rproc_load_and_boot_one;fi
这种情况在任何时候都不会发生
403881 字节、在 42 ms (9.2 MiB/s) 内读取
TI_sci system-controller@44043000:消息未确认
身份验证失败!
###错误###请重置主板###
我检查了 x509 标头并将其与 tiboot3.bin 标头进行了比较、结果看起来可以接受。
您能指导我做一个正确的分步说明吗?