请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421工具/软件:
你(们)好
客户对未使用 MMC0 的针式手环有疑问。
根据数据表、 VDDS_MMC0 可以连接到任何 1.8V 电源。
但是、如果 VDDS_MMC0 和 1.8V 模拟连接(例如 VDDA_ADC、VDDA_MCU 或 VDDS_OSC)导致 SoC 中的模拟 IP 出现一些噪声、则客户会感到担忧。
是否有此类信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
客户对未使用 MMC0 的针式手环有疑问。
根据数据表、 VDDS_MMC0 可以连接到任何 1.8V 电源。
但是、如果 VDDS_MMC0 和 1.8V 模拟连接(例如 VDDA_ADC、VDDA_MCU 或 VDDS_OSC)导致 SoC 中的模拟 IP 出现一些噪声、则客户会感到担忧。
是否有此类信息?
VDDS_MMC0 电源轨提供数字输出缓冲器、 随着输出同时将多个数字信号从低电平转换为高电平、因此将导致较大瞬态电流。 大电流瞬态会在 其电源上引入噪声、但可以通过适当的去耦电容器 和低电感 PCB 连接来更大限度地降低噪声。 因此、 电源噪声是特定系统实现的函数。
通过适当的系统实施、可以在共享电源上组合数字负载和模拟负载、但为数字负载和模拟负载创建单独的电源将降低与数字负载在模拟电源轨上产生噪声相关的风险。
系统设计人员需要 使用适当的去耦电容器和 PCB 布局、以尽可能地降低共享电源上的噪声。
此致、
Paul