This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:V10.00.08 的 TI-Linux-Firmware 源代码

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554375/am623-ti-linux-firmware-source-code-of-v10-00-08

器件型号:AM623


工具/软件:

我的客户 根据用户指南修复了潜在的 PLL 问题。 ( 链接器为 V10.00.07、但日志为 V10.0.008   )

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/devices/AM62X/linux/pll.html#pll-programming-sequence-update-to-ne避免 Release_Specific_Migration_Guide 不稳定

md5sum 为:  

Tony@ubuntu22:~/Downloads/am62x/ti-linux-firmware-10.00.07/ti-dm/am62xx md5sum ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f
7762c43d640beaee5d2fe20a4daf66ef   ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f
Tony@ó n ubuntu22:~/Downloads/am62x/ti-linux-firmware-10.00.07/ti-dm/am62xx

现在需要解决 R5F 49 天崩溃问题。  在同一版本的 ti-linux-firmware 上。

行中的 close 版本 MCU SDK 是 V10.00.00.14、而不是 V10.00.08 或  V10.00.07 、 ti git 上的所有版本都 MCU SDK 不同

https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK AM62X-AM62X/10.00.00.14

支持需求:

#1。 提供 49 天崩溃问题修复  ti-linux-firmware V10.00.08

#2. 提供 ti-linux-firmware V10.00.08 源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们查看 SDK 版本的版本号时、最低有效数字基本上表明了在我们确定 SDK 准备好发布之前我们测试了多少个 SDK 版本。 Linux SDK 10.0 看起来在发布准备就绪之前经历了 7 个“发布候选“版本、而 MCU+ SDK 10.0 则经历了 14 个版本。 您只是关心匹配主要版本号(即 10.0)。

    ti-linux-firmware v10.00.XX 的版本控制应该类似。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 MCU SDK 版本为 10.00.00.14、而不是 10.00.14。 它还在进行测试吗? 客户需要 确认修改不会引入其他错误、他们不能承担风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti-linux-firmware 的版本号告诉我们什么?

    Linux SDK 10.0 的发布版本为 10.0.7.4。 ti-linux-firmware 似乎标记了要与其使用的 Linux SDK 版本(即 10.0.7)、而不是使用用于生成文件的 MCU+ SDK 版本进行标记。

    我们来检查使用了哪个 MCU+ SDK 版本来生成针对 PLL 修复进行了测试的二进制文件。

    我们可以检查 DM R5F 跟踪日志中报告的版本。 对于未来 的读者、请参阅此 常见问题解答以了解更多信息:
    【常见问题解答】Linux:如何检查 DM R5F 上运行的二进制文件 

    默认的 10.0.7 版本 ti-linux-firmware 报告了哪个版本?  

    这是使用标签 10.00.07 中链接的固件时的输出、此固件在以下 SDK 文档中链接:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Migration_Guide.html

    root@am62xx-evm:~# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0
    [r5f0-0]     0.000887s : Sciclient direct init..... SUCCESS
    [r5f0-0]     0.002874s : Sciserver Testapp Built On: Jul 25 2024 06:35:21
    [r5f0-0]     0.007476s : Sciserver Version: v2024.07.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08+
    [r5f0-0]     0.012963s : RM_PM_HAL Version: v10.00.08
    [r5f0-0]     0.015711s : Starting Sciserver..... PASSED
    [r5f0-0]     0.018642s : [IPC RPMSG ECHO] Version: REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08+ (Jul 25 2024 06:36:51):
    

    MCU+ SDK 10.0.0.14 的发布版本报告了哪个版本?  

    使用 MCU+ SDK 10.0 重建固件时、这是我的跟踪日志:

    cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0
    [r5f0-0]     0.000891s : Sciclient direct init..... SUCCESS
    [r5f0-0]     0.002892s : Sciserver Testapp Built On: Aug 17 2025 21:29:50
    [r5f0-0]     0.007492s : Sciserver Version: v2024.08.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.14+
    [r5f0-0]     0.012978s : RM_PM_HAL Version: v10.00.08
    [r5f0-0]     0.015728s : Starting Sciserver..... PASSED
    [r5f0-0]     0.018658s : [IPC RPMSG ECHO] Version: REL.MCUSDK.K3.10.00.00.14+ (Aug 17 2025 21:42:46):

    因此、跟踪日志报告的版本与 MCU+ SDK 版本 10.00.00.14 完全匹配。

    在哪里可以获取用于生成 ti-linux-firmware v10.0.7 的 MCU+ SDK 的确切版本?

    这意味着 ti-linux-firmware 10.00.07 中用于生成固件的确切代码版本来自此处:
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/releases/tag/REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08 

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    待办事项操作:

    如果我们要使用 MCU+ SDK 10.0.0.8 而不是 MCU+ SDK 10.0.0.14 构建 DM R5F 固件、应检查 x.8 和 x.14 之间的提交、以确保没有任何关键代码丢失。

    x14 的提交如下:
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commits/REL.MCUSDK.K3.10.00.00.14/

    x.8 的位置为:
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commits/REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08/ 

    我可以看看明天的承诺。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1。 固件 V10.00.08 日志版本为 10.00.00.08。  

    #2. 无法从上部链接下载 MCUSDK.K3.10.00.00.08、没有 trace.h 文件

    公开发布的 MCU_SDK 包含此文件:/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/rm_pm_hal_src/include/lib/trace.h、但 REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08/中没有目录 

    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08$ make -s -f makefile.am62x libs
    Compiling: sciclient_direct.am62x.r5f.ti-arm-clang.release.lib: sciclient.c
    sciclient.c:48:10: fatal error: 'lib/trace.h' file not found
    #include <lib/trace.h>
             ^~~~~~~~~~~~~
    1 error generated.
    make[1]: *** [makefile.am62x.r5f.ti-arm-clang:143: sciclient.obj] Error 1
    make: *** [makefile.am62x:550: sciclient_direct_r5f.ti-arm-clang] Error 2
    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08$ ^C
    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08$ find ./ -name sciclient.c
    ./source/drivers/sciclient/sciclient.c
    ./source/drivers/device_manager/sciclient_direct/sciclient.c
    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08$ find ./ -name trace.h
    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08$ cd ..
    
    tony@ubuntu22:~/ti$ cd mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/
    tony@ubuntu22:~/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14$ find ./ -name trace.h
    ./source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/rm_pm_hal_src/include/lib/trace.h
    
    tony@ubuntu22:~/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14$ cd ..
    tony@ubuntu22:~/ti$ cd mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal/
    
    tony@ubuntu22:~/ti/mcupsdk-core-k3-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.08/source/drivers/device_manager/rm_pm_hal$ ls rm_pm_*
    ls: cannot access 'rm_pm_*': No such file or directory

    似乎归档文件错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    MCU+ SDK 10.0.0.8 和 10.0.0.14 之间是否有任何关键提交?  

    在进行 10.0.0.8 的任何开发之前、我们要确保不会遗漏 10.0.0.14 上的任何重要内容。

    大多数提交要么用于文档、要么用于 test/文件夹(这不会影响生成的二进制文件)、要么只影响其他处理器。 我看到的唯一可能有影响的提交与 MCU+ SDK OSPI 驱动器与电压和热管理器 (VTM) 的交互方式相关:
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/e462be836680e8a2c3be943d86b1ffb1c7e52d0a
    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/96345fe5745ea29f2c191e5e7a9dafd1d7f1c713

    我将与团队核实以确保 DM R5F 代码不需要这些提交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也浏览了 diff 日志、它很长、大多数都是.doc 更新。 甚至关于支持新器件。  

    但是如何将这些差异日志下载到客户的软件包中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了与开发团队的谈话。

    DM 任务和 IPC_ECHO 任务都不使用 OSPI 外设。 因此、默认的 DM R5F 运行时固件不使用 OSPI 外设、并且 DM R5F 固件中不会存在此 OSPI 驱动程序代码。

    对于 ipc_rpmsg_echo_linux 工程和空工程、从 MCU+ SDK 10.0.0.8 生成的 DM R5F AM62x DM R5F 固件将与从 MCU+ SDK 10.0.0.14 生成的 DM R5F 固件相同。

    在未来的读者中、您可以在此其他主题中找到官方 MCU+ SDK 版本 (10.0.0.14) 和 git repo 标签 10.0.0.8 修改后的空工程:
    回复:AM623:RESP 中的 mbox 超时、连续运行 4295312 秒

    此致、

    Nick