This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:QNX DRA829V

Guru**** 2572995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544039/dra829v-qnx-dra829v

器件型号:DRA829V


工具/软件:

我提到的偏移是在使用 RTI0 实例的 TRM 和 iam 中。 我需要以下问题的帮助

我看到状态寄存器设置窗口违规位、但未发生系统复位、即使我将反应控制寄存器配置为复位也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在之前的相关帖子中、您提到了“在 QNX Moments IDE 中、通过输入和输出函数“。  您将如何执行此操作? 您能否就此分享详细信息?

    我提到的偏移是在使用 RTI0 实例的 TRM 和 iAM 中。

    好的、感谢您让我们知道。

    但是、我们仍需要更多信息来支持您的查询。 请在您的查询中提供所有必要的详细信息。 您说的是 QNX、请告诉我们正在使用什么 TI SDK 版本。 使用的引导加载程序是什么? 您是否已确保没有其他人使用此实例 (RTI0)?

    请告诉我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他人都不会使用此实例 (RTI0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J721E 版本:09.02.00.04 版本 PROCESSOR-SDK-QNX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如有上述其他问题、请分享详情。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码的哪个部分应处于 IO 权限下?

    看门狗初始化代码和/或看门狗源。

    目前、我们能够执行初始化并使用正确的值验证寄存器。 但计时器没有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码的哪个部分应该在 IO 权限下?

    任何需要访问 IO 空间寄存器的线程都需要具有 IO 权限。 因此、如果 QNX 进程有多个线程、并且每个线程都尝试访问这些寄存器、那么我们需要确保每个线程都具有这些权限。

    建议查看 QNX BSP 和/或 QNX 文档、以了解如何进行此操作。 如果不清楚、建议直接就使用情况联系 QNX。  请注意、用于 J721E 的 QNX BSP 已经具有 wdtkick-J7 驱动程序。 查看路径 /support/wdtkick-j7 src。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我们添加了以下代码行以启用 IO 权限。 但没有任何变化。

    ThreadCtl (_nTo_TCTL_IO_LEVEL、 _nTo_IO_LEVEL_2)

    在上述位置、我们在 bsp_ti-j721e-tda4vm-sk_br-710_be-710_SVN981674_JBN18 中未找到任何 wdtkick 源代码。

    我们的设计基于 EVM BSP、我们正在尝试让看门狗启用和启动应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们添加了以下代码行以启用 IO 权限。 但没有任何变化。

    什么不会改变? 请  

    [报价 userid=“488148" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544039/dra829v-qnx-dra829v/5969028

    在上述位置、我们在 bsp_ti-j721e-tda4vm-sk_br-710_be-710_SVN981674_JBN18 中未找到任何 wdtkick 源代码。

    [/报价]

    我看到您正在研究 J721E SK BSP。 请注意、TI PSDK QNX 版本不支持该 SK 电路板。 如需支持、您必须直接联系 QNX。

    我们参考的是 J721E EVM QNX BSP --> QNX BSP: BSP_ti-j721e-am752x-evm_be-800_SVN1018405_JBN318.zip 或  bsp_ti-j721e-am752x-evm-ioscok_br-710_be-710_SVN1013995_JBN15.zip、该软件在 QNX 软件中心提供。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我们使用的是 QNX 7.1、我们只能访问以下 J721E BSP、

    bsp_ti-j721e-am752x-evm_br-710_be-710_SVN927158_JBN10

    bsp_ti-j721e-tda4vm-sk_br-710_be-710_SVN981674_JBN18

    您正在讨论的 BSP 是自定义 BSP 或公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您讨论的 BSP 是自定义 BSP 或公开发布。

    好的、我们上面提到的版本可能无法公开访问。 但是、您可以根据 CSP 计划申请使用 QNX 直接访问这些 BSP 版本。

    谢谢。