This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:作为一家大型汽车制造商、我们考虑将 TI 芯片用于板载器件。 我想就以下事项提出问题。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554678/dra829j-as-a-large-vehicle-manufacturer-we-are-considering-using-ti-s-chips-for-onboard-devices-i-would-like-to-ask-questions-regarding-the-following-matters

器件型号:DRA829J


工具/软件:

1.除了超出错误计数器之外、是否还有其他因素会导致总线关闭? 例如、噪声引起的影响等

2.错误计数器的建议最大值是多少? 是 255 吗? 我们已在不同的系统中将错误计数器的最大值设置为 16;这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、您指的是什么错误计数器?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送错误计数器寄存器 (TEC) 或接收错误计数器寄存器 (REC) 计数器

    除了上述 CounterMax 之外还有哪些其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能为您的问题提供更多背景信息吗?  这是否与 MCAN IP 相关?  或其他什么吗?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    抱歉。
    我想使用常规 CAN、而不是 MCAN IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 没有直接强制总线关闭状态的 SoC 特定问题(如 SoC 电源噪声)。  任何总线关闭注意事项都属于 CAN 行业标准规范。

    2. REC 限制为最大 128 个错误(位 14-8)、TEC 限制为最大 256 个错误(位 7-0)。  如果需要、系统软件可以选择在较低阈值下对这些误差做出反应。  TI 没有关于该详细信息的建议。

    此致、

    Kyle