This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:10.1 英寸 HDMI LCD 显示屏不能正常工作

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541533/sk-am62a-lp-10-1-inch-hdmi-lcd-display-is-not-working-well

器件型号:SK-AM62A-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家:

通常、我使用 13.3 英寸显示器。 当我尝试使用 具有 1920x1200 像素显示屏的 10.1 英寸 HDMI LCD 时、显示屏似乎没有显示任何内容。 有时它会起作用。

[  259.822245] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out

当我连接显示器时、终端中会显示上述错误很长时间。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工作时间是 10.01。

    您是否可以查看 PROCESSOR-SDK-AM62A:查询 4K 视频流式传输 并解析该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个问题:
    1.哪一个 HDMI 面板(零件号) 您正在使用的是什么?
    2.您是否已使用常规 HDMI 显示器测试您的 EVM?
    3.您是否使用 PC 测试了 HDMI 面板?
    4.只有在为 EVM 加电之前热插拔 HDMI 或甚至连接了 HDMI 时、才会出现此问题吗?
    5.能否分享完整的引导日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Divyansh、

    如何检查补丁是否包含。 我在路径中看不到目录文件。 我手动访问了 https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=cicd.scarthgap.202411130400&id=9c1edad66d616a7f393eed85d0ae417583482bb3 、更改就在那里。 如何检查是否包含增补程序?

    kernel-source/patches 路径仅包含一个名为 0001-VT-conmakehash-advance-replicable.patch 的修补程序

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、针对每个 git diff 转到内核源代码中突出显示的文件路径:

    并检查它们是否按照右侧而不是左侧所示进行变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    drivers/GPU/DRM/tidss/tidss_irq.c 代码似乎位不同、#L62 至 64

            spin_lock(&tidss->irq_lock);
            irqstatus = dispc_read_and_clear_irqstatus(tidss->dispc);
            spin_unlock(&tidss->irq_lock);
    


    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=cicd.scarthgap.202411130400&id=407f2fd524c331b632905257234c2f7f0051522e。
    drivers/GPU/DRM/tidss/tidss_irq.c 代码不同。

     75                 if (irqstatus & (DSS_IRQ_VP_FRAME_DONE(hw_videoport)))
     76                         tidss_crtc_framedone_irq(crtc);
     77 
     78                 if (irqstatus & DSS_IRQ_VP_SYNC_LOST(hw_videoport))
     79                         tidss_crtc_error_irq(crtc, irqstatus);
     80         }
     81 
     82         for (unsigned int i = 0; i < tidss->num_planes; ++i) {
     83                 struct drm_plane *plane = tidss->planes[i];
     84                 struct tidss_plane *tplane = to_tidss_plane(plane);
     85 
     86                 if (irqstatus & DSS_IRQ_PLANE_FIFO_UNDERFLOW(tplane->hw_plane_id))
     87                         tidss_plane_error_irq(plane, irqstatus);
     88         }
     89 
     90         return IRQ_HANDLED;
     91 }
     92 
     93 void tidss_irq_resume(struct tidss_device *tidss)
     94 {
     95         unsigned long flags;
     96 
     97         spin_lock_irqsave(&tidss->irq_lock, flags);
     98         tidss_irq_update(tidss);
     99         spin_unlock_irqrestore(&tidss->irq_lock, flags);
    100 }
    101 
    102 int tidss_irq_install(struct drm_device *ddev, unsigned int irq)
    103 {
    104         struct tidss_device *tidss = to_tidss(ddev);
    105         int ret;
    106 
    107         if (irq == IRQ_NOTCONNECTED)
    108                 return -ENOTCONN;
    109 
    110         ret = request_irq(irq, tidss_irq_handler, 0, ddev->driver->name, ddev);
    



    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的意思。 此提交添加了应该看到的内容: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=cicd.scarthgap.202411130400&id=9c1edad66d616a7f393eed85d0ae417583482bb3 

    “你在担心我吗?“

    我们之前遇到过这个问题、我认为这一系列补丁解决了这个问题。 因此、要确保此修补程序系列带来的更改适用于您的工作设置、如果您仍然看到了 OMAP-Li2c 错误、请执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    仍然存在。 有时它会绘制墙纸图像。

    [ 24.207560] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 26.255552] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 27.279569] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 29.327548] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 30.383551] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 32.399551] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 33.455551] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 35.471548] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 36.527552] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 38.543548] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 39.631549] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out
    [ 41.679554] omap_i2c 20010000.i2c: controller timed out




    tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62axx-evm/kernel-source/drivers/GPU/DRM/tidss 以下是文件 tidss_dispc.c 和 tidss_irq.c  这两个代码都进行了修改、但 IRQ_LOCK 代替了 WAIT_LOCK   

    如果你对此有疑问的话,你仍然可以。 我将在 meld 中共享编译和该补丁中的代码图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的 tidss 目录与其中的所有文件共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidss$ ls -l
    total 224
    -rw-r--r-- 1 786 786   497 May 27 11:21 Kconfig
    -rw-r--r-- 1 786 786   233 May 27 11:21 Makefile
    -rw-r--r-- 1 786 786 15546 May 27 11:21 tidss_crtc.c
    -rw-r--r-- 1 786 786  1074 May 27 11:21 tidss_crtc.h
    -rw-r--r-- 1 786 786 89766 May 27 11:21 tidss_dispc.c
    -rw-r--r-- 1 786 786  4890 May 27 11:21 tidss_dispc.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  8461 May 27 11:21 tidss_dispc_regs.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  9588 May 27 11:21 tidss_drv.c
    -rw-r--r-- 1 786 786  1541 May 27 11:21 tidss_drv.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  3753 May 27 11:21 tidss_encoder.c
    -rw-r--r-- 1 786 786   421 May 27 11:21 tidss_encoder.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  3706 May 27 11:21 tidss_irq.c
    -rw-r--r-- 1 786 786  2245 May 27 11:21 tidss_irq.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  7071 May 27 11:21 tidss_kms.c
    -rw-r--r-- 1 786 786   303 May 27 11:21 tidss_kms.h
    -rw-r--r-- 1 786 786 15007 May 27 11:21 tidss_oldi.c
    -rw-r--r-- 1 786 786  1546 May 27 11:21 tidss_oldi.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  7068 May 27 11:21 tidss_plane.c
    -rw-r--r-- 1 786 786   651 May 27 11:21 tidss_plane.h
    -rw-r--r-- 1 786 786  7709 May 27 11:21 tidss_scale_coefs.c
    -rw-r--r-- 1 786 786   453 May 27 11:21 tidss_scale_coefs.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    检查此图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 tidss 目录作为压缩附件共享。
    以下的输出是什么:
    modetest -M tidss?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# modetest -M tidss
    Encoders:
    id	crtc	type	possible crtcs	possible clones	
    39	0	none	0x00000001	0x00000001
    
    Connectors:
    id	encoder	status		name		size (mm)	modes	encoders
    40	0	disconnected	HDMI-A-1       	0x0		0	39
      props:
    	1 EDID:
    		flags: immutable blob
    		blobs:
    
    		value:
    	2 DPMS:
    		flags: enum
    		enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
    		value: 3
    	5 link-status:
    		flags: enum
    		enums: Good=0 Bad=1
    		value: 0
    	6 non-desktop:
    		flags: immutable range
    		values: 0 1
    		value: 0
    	4 TILE:
    		flags: immutable blob
    		blobs:
    
    		value:
    
    CRTCs:
    id	fb	pos	size
    38	0	(0,0)	(0x0)
      #0  nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 flags: ; type: 
      props:
    	24 VRR_ENABLED:
    		flags: range
    		values: 0 1
    		value: 0
    	27 CTM:
    		flags: blob
    		blobs:
    
    		value:
    	28 GAMMA_LUT:
    		flags: blob
    		blobs:
    
    		value:
    	29 GAMMA_LUT_SIZE:
    		flags: immutable range
    		values: 0 4294967295
    		value: 256
    
    Planes:
    id	crtc	fb	CRTC x,y	x,y	gamma size	possible crtcs
    31	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
      formats: AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12
      props:
    	8 type:
    		flags: immutable enum
    		enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
    		value: 1
    	30 IN_FORMATS:
    		flags: immutable blob
    		blobs:
    
    		value:
    			01000000000000001d00000018000000
    			01000000900000004152313241423132
    			52413132524731364247313641523135
    			41423135415232344142323452413234
    			42413234524732344247323441523330
    			41423330585231325842313252583132
    			58523135584231355852323458423234
    			52583234425832345852333058423330
    			59555956555956594e56313200000000
    			ffffff1f000000000000000000000000
    			0000000000000000
    		in_formats blob decoded:
    			 AR12:  LINEAR(0x0)
    			 AB12:  LINEAR(0x0)
    			 RA12:  LINEAR(0x0)
    			 RG16:  LINEAR(0x0)
    			 BG16:  LINEAR(0x0)
    			 AR15:  LINEAR(0x0)
    			 AB15:  LINEAR(0x0)
    			 AR24:  LINEAR(0x0)
    			 AB24:  LINEAR(0x0)
    			 RA24:  LINEAR(0x0)
    			 BA24:  LINEAR(0x0)
    			 RG24:  LINEAR(0x0)
    			 BG24:  LINEAR(0x0)
    			 AR30:  LINEAR(0x0)
    			 AB30:  LINEAR(0x0)
    			 XR12:  LINEAR(0x0)
    			 XB12:  LINEAR(0x0)
    			 RX12:  LINEAR(0x0)
    			 XR15:  LINEAR(0x0)
    			 XB15:  LINEAR(0x0)
    			 XR24:  LINEAR(0x0)
    			 XB24:  LINEAR(0x0)
    			 RX24:  LINEAR(0x0)
    			 BX24:  LINEAR(0x0)
    			 XR30:  LINEAR(0x0)
    			 XB30:  LINEAR(0x0)
    			 YUYV:  LINEAR(0x0)
    			 UYVY:  LINEAR(0x0)
    			 NV12:  LINEAR(0x0)
    	33 zpos:
    		flags: range
    		values: 0 1
    		value: 0
    	34 COLOR_ENCODING:
    		flags: enum
    		enums: ITU-R BT.601 YCbCr=0 ITU-R BT.709 YCbCr=1
    		value: 0
    	35 COLOR_RANGE:
    		flags: enum
    		enums: YCbCr limited range=0 YCbCr full range=1
    		value: 1
    	36 alpha:
    		flags: range
    		values: 0 65535
    		value: 65535
    	37 pixel blend mode:
    		flags: enum
    		enums: Pre-multiplied=0 Coverage=1
    		value: 0
    41	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
      formats: AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12
      props:
    	8 type:
    		flags: immutable enum
    		enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
    		value: 0
    	30 IN_FORMATS:
    		flags: immutable blob
    		blobs:
    
    		value:
    			01000000000000001d00000018000000
    			01000000900000004152313241423132
    			52413132524731364247313641523135
    			41423135415232344142323452413234
    			42413234524732344247323441523330
    			41423330585231325842313252583132
    			58523135584231355852323458423234
    			52583234425832345852333058423330
    			59555956555956594e56313200000000
    			ffffff1f000000000000000000000000
    			0000000000000000
    		in_formats blob decoded:
    			 AR12:  LINEAR(0x0)
    			 AB12:  LINEAR(0x0)
    			 RA12:  LINEAR(0x0)
    			 RG16:  LINEAR(0x0)
    			 BG16:  LINEAR(0x0)
    			 AR15:  LINEAR(0x0)
    			 AB15:  LINEAR(0x0)
    			 AR24:  LINEAR(0x0)
    			 AB24:  LINEAR(0x0)
    			 RA24:  LINEAR(0x0)
    			 BA24:  LINEAR(0x0)
    			 RG24:  LINEAR(0x0)
    			 BG24:  LINEAR(0x0)
    			 AR30:  LINEAR(0x0)
    			 AB30:  LINEAR(0x0)
    			 XR12:  LINEAR(0x0)
    			 XB12:  LINEAR(0x0)
    			 RX12:  LINEAR(0x0)
    			 XR15:  LINEAR(0x0)
    			 XB15:  LINEAR(0x0)
    			 XR24:  LINEAR(0x0)
    			 XB24:  LINEAR(0x0)
    			 RX24:  LINEAR(0x0)
    			 BX24:  LINEAR(0x0)
    			 XR30:  LINEAR(0x0)
    			 XB30:  LINEAR(0x0)
    			 YUYV:  LINEAR(0x0)
    			 UYVY:  LINEAR(0x0)
    			 NV12:  LINEAR(0x0)
    	43 zpos:
    		flags: range
    		values: 0 1
    		value: 1
    	44 COLOR_ENCODING:
    		flags: enum
    		enums: ITU-R BT.601 YCbCr=0 ITU-R BT.709 YCbCr=1
    		value: 0
    	45 COLOR_RANGE:
    		flags: enum
    		enums: YCbCr limited range=0 YCbCr full range=1
    		value: 1
    	46 alpha:
    		flags: range
    		values: 0 65535
    		value: 65535
    	47 pixel blend mode:
    		flags: enum
    		enums: Pre-multiplied=0 Coverage=1
    		value: 0
    
    Frame buffers:
    id	size	pitch
    

    e2e.ti.com/.../tidss.zip

    上面是   modetest -M tidss 和 tidss zip 的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在实验中运行以下内容:

    1.在连接显示器的 EVM 上运行以下命令。
       CAT /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid > p.txt

    2.将 p.txt 复制到您的 Ubuntu 计算机上。

    3.在 Ubuntu 计算机上,安装 EDID utils $sudo apt-get install read-edid

    4. Cat p.txt | Parse-EDID 校验和正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    $ cat p.txt | parse-EDID
    部分读取... 请重试


    尝试了 2 次相同的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在显示连接到 PC 的 PC 上运行步骤 1、那么它是有效的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请尝试使用:

    cat p.txt | parse-edid Checksum Correct

    而不是  

    cat p.txt | parse-edid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Section "Monitor"
    	Identifier "WaveShare"
    	ModelName "WaveShare"
    	VendorName "HLT"
    	# Monitor Manufactured week 30 of 2009
    	# EDID version 1.3
    	# Digital Display
    	# Display Physical Size not given. Normal for projectors.
    	Gamma 2.20
    	Option "DPMS" "true"
    	Horizsync 10-110
    	VertRefresh 40-85
    	# Maximum pixel clock is 210MHz
    	#Not giving standard mode: 1920x1200, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1600x900, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1920x1080, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1440x900, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1280x960, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1280x1024, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1400x1050, 60Hz
    	#Not giving standard mode: 1600x1200, 60Hz
    
    	#Extension block found. Parsing...
    #WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 76)
    #DOUBLE WARNING: It's your first mode, too, so this may actually be important.
    	Modeline 	"Mode 7" 154.00 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync +vsync 
    	Modeline 	"Mode 0" 154.00 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync +vsync 
    	Modeline 	"Mode 1" 
    	Modeline 	"Mode 2" 
    	Modeline 	"Mode 3" 
    	Modeline 	"Mode 4" 
    	Modeline 	"Mode 5" 
    	Modeline 	"Mode 6" 
    	Option "PreferredMode" "Mode 7"
    EndSection
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上内容来自 PC 或 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 PC 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、尝试使用:

    这也不适用于 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎是这样  

    $ cat p.txt | parse-EDID
    部分读取... 重试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的面板器件型号和数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到面板部件号

    这是产品链接:  robu.in/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望在面板的背面? 如果没有、请共享数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能浏览我在上次聊天中分享的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 k3-am62a7-sk.dts 中、您是否可以尝试将 MAIN_i2c1 的频率从<100000>更改为<400000>、然后重试新的 DTB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 或 Yocto 构建中?
    您是否还可以指定路径

    我在 Yocto 构建中找到了类似的内容:

    build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62axx-evm/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7-sk.dts。 是这样吗?

    576 &main_i2c1 {
    577         status = "okay";
    578         pinctrl-names = "default";
    579         pinctrl-0 = <&main_i2c1_pins_default>;
    580         clock-frequency = <100000>;
    



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 TI EVM 而不是定制电路板、因此可以直接使用 Processor SDK 构建步骤。
    文件位置: /arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7-sk.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Yocto 构建中找到了类似的内容:

    build/arago-tmp-default-glibc/work-shared/am62axx-evm/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7-sk.dts。 是吗?

    是的、这是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟频率=<1000000>;不是。

    我的意思是、在该文件中、许多行似乎是 clock-frequency=<400000>

    我应该也更改一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Divyansh、
    您能回答以上问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将 MAIN_i2c1 时钟设置为<400000>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yocto 会重建映像、每次创建映像时都会检查并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过一些内部讨论、我们以前见过此问题、通常是 HDMI 电缆质量问题。
    您已使用 PC(具有更高容差)检查了面板+HDMI 电缆、是否已针对其他一些 EVM(不一定是 TI)测试了面板+HDMI 电缆?
    您还可以尝试使用其他品牌的 HDMI 电缆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是高速 HDMI 电缆。 此 HDMI 电缆在其他较大屏幕上没有问题。

    也通过更换 HDMI 电缆进行了检查

    HDMI 电缆链路

    https://srkelectronics.in/product/bafo-hdmi-male-to-male-cable-2meter/?srsltid=AfmBOoqWLmnic4vghxHUeDLb_nxHBTALux4ftw5GarfsajFY3zmjQmCt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的问题是否已解决?

    不、还没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说您能够验证一些 HDMI 分辨率 (1920x720)、但由于一些“HDMI 定时和同步问题“、早期无法正常工作。 你能否证实这是不是情况、如果类似的事情在这里不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我听说您能够验证一些 HDMI 分辨率 (1920x720)、但由于一些“HDMI 定时和同步问题“、该分辨率之前还没有正常工作。 您能否确认是否存在这种情况、以及类似的事情是否在这里不起作用?

    我没有明白。 没有提出 HDMI 时序和同步问题的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到您已对照 PC 交叉检查了您的面板、您是否进行了验证  不限 其他电路板? 不一定是 TI EVM、RPi 或任何其他电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到您已经对照 PC
    交叉检查了您的面板。

    是的。

    不一定是 TI EVM、RPi 或任何其他电路板?

    可与 AM62P 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最终能够重现此问题、但问题的原因仍然未知。 我们会在有时提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Divyansh
    感谢您提供信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyansh Mittal 此补丁程序修复了控制器超时问题。  diff -git a/drivers/i2c/buss/i2c-OMAP-Lc b/drivers/i2c/buss/i2c-OMAP-Lc
    索引 7ec252199..bad657b91 100644
    ---a/drivers/i2c/buss/i2c-ocap.c
    ++ b/drivers/i2c/buss/i2c-OMAP-Lc
    @@–1049、23 +1049、6 @@ static int OMAP_i2c_transmit_data(结构 OMAP_i2c_dev *OMAP、u8 num_bytes、
    返回 0;
    }

    static irqreturn_t
    -OMAP i2c_ISR (int IRQ、void *dev_id)
    -{
    - struct OMAP-Li2c_dev *OMAP = dev_id;
    - irqreturn_t ret = irq_handed;
    - U16 遮罩;
    - U16 状态;
    -
    - stat = OMAP-Li2c_read_reg (OMAP、OMAP-LSTAT_REG);
    - mask = OMAP-Li2c_read_reg (OMAP、OMAP_I2C_IE_REG) 和~OMAP-LI2C_STAT_NACK;
    -
    - IF (stat & mask )
    - RET = IRQ_WAKE_THREAD;
    -
    -返回 ret;
    -}
    -
    static int OMAP-Li2c_xfer_data(结构 OMAP-Li2c_dev *OMAP)

    U16 位;
    @@–1096、8 +1079、12 @@ static int OMAP_i2c_xfer_data(结构 OMAP_i2c_dev *OMAP)
    }

    if (stat 和 OMAP_I2C_STAT_NACK){
    - Err |= OMAP-LI2C_STAT_NACK;
    + OMAP-L>cmd_err |= OMAP-LI2C_STAT_NACK;
    OMAP-Li2c_ack_stat (OMAP、OMAP-LSTAT_NACK);
    + if(!(stat &~OMAP-LI2C_STAT_NACK)){
    + err =-EAGAIN;
    +休息;
    +}
    }

    if (stat & OMAP_I2C_STAT_AL){
    @@–1475、7 +1462、7 @@ OMAP_i2c_probe (struct platform_device *pdev)
    IRQF_NO_SUSPEND、pdev->name、OMAP);
    暴露
    r = devm_request_thready_irq(&pdev->dev、OMAP-L>irq,
    - OMAP-Li2c_isr、OMAP-Li2c_isr_thread、
    + NULL、OMAP-Li2c_isr_thread、
    IRQF_NO_SUSPEND | IRQF_OneShot、
    pdev->name、OMAP);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aniruth、
    25 年 8 月 1 日发布的 AM62A SDK 11.01 也反映了同样的情况。