This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:J722S、在 vision app mcu20 中、如何使用 SYSCONFIG GUI 配置 MPU?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551215/processor-sdk-j722s-j722s-in-vision-app-mcu20-how-to-config-mpu-using-sysconfig-gui

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM67

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:
  1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard、spl 引导模式。

  2.我的目标是在 VISION App mcu20 中添加 MPU 配置。  

  3.我看到 j722s_mpu_config.c 或 j722s_Safertos_mpu_cfg.c 中的 MPU 配置文件、  我更改了这两个文件、 但不起作用。

  4. example.syscfg 也可能具有 MPU 配置、但我不知道如何将其打开。  

  5.我看到文件夹 MCU2_0/generated /,它应该由系统创建, 但我无法通过“make -C vision_apps vx_app_rtos_linux_mcu2_0  “进行更新。

   
我的问题是:
1. 如何打开 syscfg-GUI 以编辑 MPU 配置?

2. 如何编译更新 MCU2_0/generated/ 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以打开 SysConfig-GUI 并加载 每个内核的文件夹中的此文件 example.syscfg。 进行修改并将文件保存在同一位置。

    构建 SDK“make SDK“或“make vision_apps“后 、此.syscfg 将用于生成代码、该代码将反映在 Generated 目录下。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

      以下是在 syscfg 工具中打开.syscfg 的步骤、但失败。 您能帮助我检查出问题吗? 谢谢。

    1.运行 syscfg 程序。 在我的 PC 中是:

    ```μ s

    ./sysconfig_1.20.0/nw/nw .

    ```μ s

    2.加载 .syscfg。   

      在 GUI 中、点击浏览“打开现有设计“、然后选择.syscfg 文件、即“vision_apps\platform\j722s\rtos\MCU2_0\example.syscfg"</s>“

    3.然后我得到了一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    运行此命令以在 SysConfig 安装目录中打开 SysConfig、

    然后浏览现有设计并打开您的 example.syscfg 文件

    之后您应该会看到这样的窗口、

    修改更改并保存文件。

    我在 Ubuntu 22.04 上使用 SysConfig、可以正常工作、没有任何问题。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

      您能否共享您的   example.syscfg 文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用默认 SDK 中的同一 example.syscfg 文件、不过我在这里为$(psdkra) vision_apps/platform/j722s/rtos/MCU2_0/example.syscfg 共享该文件

    e2e.ti.com/.../5432.example.syscfg

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

      这是有线的。

      1.我在 MCU_PLUS_SDK 示例中尝试了.syscfg、这是可以的。  然后比较这些文件、我发现 mcub20 的 syscfg 注释不同。

    在 L4 中:   *@cliArgs --器件“J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67"--“-- package “AMW"--“--部分“Default"--“--上下文“main-R5fss0-0"--“-- product “MCU_PLUS_SDK@07.03.01

    但在 MCU-SDK_PLUS 示例中、确实是这样的  

     *@cliArgs --device “J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67"--package "AMW"“ "AMW"--part"default"“--part"default"--context“--context "mcu-R5fss0-0"“ "mcu-R5fss0-0"--product“--product "MCU_PLUS_SDK_J722S@11.00.00“ "MCU_PLUS_SDK_J722S@11.00.00</s>“ “

      然后我换了 mcu20 的 --产品参数、 它是有效的。

     

    SysConfig-tool 似乎会检查头注释中的 cliarg 行并执行一些配置。