This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:PROCESSOR-SDK-J721S2:从 LPDDR4 RAM 16G (8G x2)[EVM]更改为 8G (8G x1)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554940/tda4vl-q1-processor-sdk-j721s2-changed-from-lpddr4-ram-16g-8g-x2-evm-to-8g-8g-x1

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

大家好

我们使用 sdk11。

我(了链接的 R θJ【常见问题解答】TDA4VL-Q1:如何在 J721s2 SDK 中将 DDR 大小配置为 4GB? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛)补丁、但在当前的 SDK 版本中、该 board/ti/j721s2/evm.c文件没有 dram_init_banksize功能。 如何修改 SDK11 中的 DDR 大小?

RB

中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peitao:

    dram_init_banksize 现在在 board/ti/common/k3-ddr.c 中定义 现在、配置应基于器件树而不是硬编码。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    TDA4AL EVM 使用两个 ​MT53E2G32D4DT-046 AAT:A ​而我们的定制电路板使用了一个芯片 ​MT53E2G32D4DE-046 AAT:C

     memory@80000000 k3-j721s2-som-p0.dtsi 在不更改 DDR 参数配置的情况下修改中是否足够?

    我应该修改 psdkla/board-support/ti-u-boot-2025.01+git/dts/上游/arm64/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi src

      内存@80000000
        device_type =“存储器
        全部引导;
        /* 16 GB RAM */
        REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>
           <0x00000008 0x80000000 0x00000003  0x80000000>
      };
    最终目的
      内存@80000000
        device_type =“存储器
        全部引导;
        /* 8 GB RAM */
        REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>
           <0x00000008 0x80000000 0x00000001 0x80000000>
      };
    目前、会出现以下问题:
    频率握手期间超时
    ###错误###请重置主板###
    是否应修改任何其他文件?

    BR
    中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liupt:

    我在下面试过。 本质上、几乎与 Nikhil 的常见问题解答完全相同、但删除了 dram_init_banksize 相关的更改、并  针对 8GB 而不是 4GB 修改存储器@80000000:

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_PSDK_2D00_11.0_2D00_J721S2_2D00_8GB_2D00_U_2D00_Boot.patch

    我得到了以下日志:

    e2e.ti.com/.../8GB_5F00_tda4vl_5F00_11_5F00_0.txt

    ^“DRAM: 2 GiB(共 8 GiB)“

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    谢谢你  

    BR 中断