This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何绕过 LDC 并在多摄像头编解码器演示中直接保存文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555569/processor-sdk-j721s2-how-to-bypass-ldc-and-directly-save-file-in-multicamcodec-demo

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在multicamcodec J721S2 (TDA4VM) 平台上使用演示。
目前、流水线按照所示进行构建 Capture→LDC→Scaler→Encoder

但是、我在本演示中发现了 分频器模块无法正常工作 。 作为临时解决方案、我想 旁路 LDC(和定标器) 、并直接将捕获的帧保存到文件中。

请告诉我:

  1. 如何正确配置multicamcodec以跳过 LDC 节点?

  2. 如果跳过 LDC、捕获输出 () 是否可以raw_image_arr直接连接到编码器输入?

  3. app_create_graph()为了支持此流程、是否有任何代码示例或建议的更改?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    可以通过将 en_downscale config 设置为 0 来绕过标量节点。

    您可能需要 LDC、因为它用于颜色转换、您使用的是哪个摄像头、您的摄像头输出格式是什么、您使用的是 viss 节点。

    如果跳过 LDC、捕获输出raw_image_arr () 是否可以直接连接到编码器输入?

    编解码器仅接受 nv12 图像格式、因此无法将 raw_image 提供给编解码器。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的澄清。 很有道理。

    此致、
    Liu