This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TDM64EVM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555581/am6442-tdms64evm

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、

我们可以共享 2 个相同 PHY 的 PRU-ICSSG-1 MDIO 信号  

谢谢。此致、

Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rubigaa:

    您能提供有关该用例的更多细节吗? 如果您说 2 个相同的 PHY、我假设您使用 2 个型号相同但 PHY 地址不同的单独 PHY。 如果我错了、请纠正我。

    我们开箱即用、可以使用相同的 MDIO 实例配置给定 ICSSG 实例的 2 个 PHY。 但是、如果您计划使用两个单独的 ICSSG 实例、每个实例控制一个 PHY、则需要使用两个 MDIO/MDC 实例。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我们使用的是同一器件型号的两个 PHY (PHY1 和 PHY2)  

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    这不应该是一个问题。 无论 PHY 器件型号如何、您都可以使用同一 MDIO/MDC 实例与连接到 ICSSG 同一实例的两个 PHY 进行通信。

    如果回答了您的问题、请将回答标记为“答案“、以便我们可以将其关闭。 如果您有其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Teja。