This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:性能

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552163/tda4vm-perf

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI:

SDK8.6  EVM

模块 业绩统计     DDR 业绩统计     图表 业绩统计

TDA4 中的 CPU 负载统计信息、DDR 负载统计信息和 FPS 统计信息的实现原则和详细信息是什么?

您能帮助我们了解这一点并向我们发送有关该主题的文档吗?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    没有得到您的问题、 实施 原则意味着什么? 您的意思是 他们更新的频率有多高?  

    注意

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们的问题是:

    tivx_utils_graph_perf_print

    TIVx_capture_print_statistics

    这两个 API 如何获取统计数据? 他们是如何做到的?

    三个统计数字如何 ( 模块 负载、 DDR 负载、和 FPS ) 计算? 他们是怎么做的?

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    那么、捕获统计数据是直接的、在“n"时间“时间范围内、捕获了多少帧、从而提供 fps、驱动程序会跟踪排队和出队的缓冲区数量。  

    DDR 负载 由 DDR 控制器提供、控制器中有一些寄存器可用于计算 读取/写入请求的数量。 根据此 信息 、计算出 DDR BW。  

    CPU 负载 由操作系统提供、因此 FreeRTOS 有一个 loadP 模块、该模块提供 Hwi 和任务加载。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的答复。

    d task loads。  [/报价]

    #1

    如何计算 mpu1_0 上的负载? 这是如何实现的?

    #2.

    如何计算 MCU2_0 上的负载? 我该怎么做?

    期待您的答复。 还请向我们发送指南、以便更好地了解 TDA4 中的负载计算。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    #1

    您在 mpu1_0 上运行什么操作系统? 通常、在 mpu1_0 上运行的 HLOS 提供这些服务、因此您可以在 HLOS 中进行检查。  

    #2.

    在 MCU2_0 上运行的 FreeRTOS 提供了计算负载的方法。 所以请参考 loadP 模块。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的答复。

    SDK8.6  tda4vm、 A72 是 Linux

    我们想知道在运行应用时如何计算此负载? 计算方法是什么?

    您能否将相关文档发送给我们?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    我提到过、这受到 FreeRTOS 的 LoadP 模块的支持、您可以 在 app_utils/utils/perf_stats/app_perf_stats_freertos.c 文件中找到实现、在 pdkpackages\ti\osal\freertos\LoadP_freertos.c src 文件中找到 loadP src。  

    此致、

    Brijesh