This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:IMX219 Bayer to RGB ISP 问题

Guru**** 2596505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554632/sk-am62-sip-imx219-bayer-to-rgb-isp-question

器件型号:SK-AM62-SIP
主题中讨论的其他器件:AM625

工具/软件:

大家好:

我们正在评估将 im219 传感器与 AM62SIP 配合使用的情况、并尝试获得标准格式的视频流(MJPEG 等标准格式)。

当然、问题是 AM62SIP 没有与 AM62A 类似的硬件 ISP。   

-

那么、是否有人使用 IMX219 传感器从 AM62SIP 板获得标准格式视频流?  

-

我们目前正在研究 3 种方法:

1.使用 libcamera 作为 ISP

2.使用无限 ISP 作为 ISP

3.使用 OpenCV 作为 ISP

通过使用原始 GStreamer ISP Bayer2RGB 与以下命令、我们能够从 imx219 捕获、保存和显示单个 Bayer 图像  

获取并保存图像:

media-ctl --set-v4l2 '“imx219 1-0010“:0[fmt:SRGGB8/1920x1080 ]';media-ctl -d 0 --set-v4l2 ''\'''cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge'\'':0 [fmt:SRG8/

gst-launch-1.0 v4l2src device“/dev/video0 num-buffers=1! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080! bayer2rgb! jpegenc! filesink location=image.jpg

通过 HDMI 拍摄图像和显示:  

systemctl 停止 Weston

media-ctl --set-v4l2 '“imx219 1-0010“:0[fmt:SRGGB8/1920x1080 ]';media-ctl -d 0 --set-v4l2 ''\'''cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge'\'':0 [fmt:SRG8/

gst-launch-1.0 v4l2src device“/dev/video0 num-buffers=1! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080! bayer2rgb! 想象中的微风! kmssink 驱动程序-name=tidss plane-properties=s, zpos=1

-

问题是,从 Gstreamer 的粗 bayer2rgb 转换显示的图像是绿色和低质量的。  

这就是我们正在探索替代方案的原因。

-

使用的硬件:

SK-AM62SIP EVM、

摄像头:Raspberry Pi v2 摄像头模块(imx219 传感器)

使用的软件:

默认 armbian 映像:tisdk-debia-Trixie-am62xxsip-evm-11.01-Armbian-25.08.img

uEnv.txt 包含:name_overles=ti/k3-am625-sk-m2-cc3351.dtbo ti/k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo  

下面是一个示例图像:

任何和所有的帮助都将非常感谢!