Other Parts Discussed in Thread: AM62P
工具/软件:
您好 TI
现在我使用 OSPI 引导模式
1、我使用 DFU 刷写 SPI 闪存
#如果您已经在板上运行 u-boot ,这些第一组步骤是可选的
host $ sudo dfu-util -l
host $ sudo dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin
主机$ sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin
主机$ sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D /u-boot.img
#此时 u-boot 将开始执行。 在 u-boot 提示符处停止 (u-boot 日志将停止
出现在主 UART 的第 1 个实例上)
TARGET => env default -f -a
TARGET => saveenv
dfu> setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_ospi}TARGET =
TARGET => DFU 0 SF 0:0
#这会实际刷写到 OSPI 闪存
host $ sudo dfu-util -l
主机$ sudo dfu-util -a tiboot3.bin -D tiboot3.bin
主机$ sudo dfu-util -a tispl.bin -D tispl.bin
主机$ sudo dfu-util -a u-boot.img -D /u-boot.img
没关系
2 μ s、、 使用 OSPI 引导模式更改引导模式
板启动失败,它停止在 QSPI:QSPI 在轮询 5000ms 后仍然繁忙。
3、有闪存日志和引导日志,你 可以检查它
e2e.ti.com/.../OSPI_5F00_BOOT_5F00_LOG.txt
谢谢