This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:ISSI IS25LP064D 和 Macronix MX25L6445EZNI-10Gd 无法执行闪存启动。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555475/am2732-issi-is25lp064d-and-macronix-mx25l6445ezni-10gd-cannot-perform-flash-boot

部件号:AM2732


工具/软件:

大家好!

有人能回答这个问题吗?

(1) AM2732:ISSI IS25LP064D 和 Macronix MX25L6445EZNI-10Gd 无法执行闪存启动。 -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我已经回答了您提到的 e2e 主题。

    此致、

    Ming