This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS6 - V6.0.1.00040 发行说明

Guru**** 2590120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553167/ccstudio-ccs6---v6-0-1-00040-release-notes

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

我正在查找有关 CCS6–v6.0.1.00040 的软件版本说明。

 

我在 TI 网站上找到了一个链接、它指向版本说明 CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 的另一个链接、如下所示。

 

但是、该链接将我转到默认的 CCS6 主屏幕、而不是笔记。 您或您的团队中的其他人是否有权访问可供审核的发行说明? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我附上了 CCS 6.0.1 的版本说明:

    e2e.ti.com/.../ReleaseNote.zip

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    再次感谢您提供发行说明。  现在、我们需要获取版本 6.1.3.00034、6.1.3.00033、6.1.2.00015 、6.1.1.00022 、6.1.0.00104 的发行说明。  您是否也能在这里分享这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这些旧版本说明的存储库。 但请注意、所有版本说明都随 CCS.installation 提供、因此您可以在.\ccsv6\doc 文件夹中查找 CCS 安装。