This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:用于 TPM 的 AM69 SPI

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554082/am69a-am69-spi-for-tpm

器件型号:AM69A


工具/软件:

目前、我正在修改 PROC154E4、并希望添加 TPM2.0。 想知道应该将哪个 SPI 用于 TPM 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问 TPM 在这里是什么意思?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 可信平台模块 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我理解正确、您需要连接外部硬件 TPM2.0、它必须与 TI 器件通信。

    该外部接口 TPM2.0 使用 SPI 协议进行通信、从 TI 的角度来看、我们在主域内核上有 8 个 SPI 通道、在 MCU 域内核上有 3 个 SPI 通道。

    所有通道都可以从所有内核访问。现在问题是您要处理 TPM2.0 数据的内核是什么?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着所有 SPI(在主或 MCU 内核上)都可用于处理外部 TPM2.0。

    感谢您的顾问...