This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:DDR3 数据屏蔽

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555168/tms320c6655-ddr3-data-masking

部件号:TMS320C6655


工具/软件:

您好:

我想知道 C6655 处理器上的数据屏蔽是否可以禁用?  我查阅了数据表、找不到任何关于是否可以禁用 DDR3 数据屏蔽或是否甚至支持该禁用功能的说明。  我有一个客户端、由于处理器连接到的 DDR3 芯片的要求、需要禁用数据掩码功能。  甚至是否需要任何进行更新以禁用数据屏蔽或足够好地端接引脚的寄存器?  如果我们只需要端接引脚、指导原则是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Joshua Choi

    我会在内部进行检查、并在一天内告知您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Joshua Choi

    从“ KeyStone 架构 DDR3 存储器控制器 文档第 2.3 节详细介绍了信号说明、并提到了 “数据掩码(高电平有效)“信号。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6655.pdf?的 数据表中列出了“ 终端功能 — 信号和功能控制

    我认为我们不能使用寄存器禁用数据掩码。

    此致、

    Betsy Varughese.