This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:了解用于 QSPI 闪存引导的兼容闪存器件

Guru**** 2562390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554690/am2732-about-compatible-flash-device-for-qspi-flash-boot

部件号:AM2732


工具/软件:

您好、专家

AM273x QSPI 闪存选择指南和 AM273x 硬件设计指南中列出的兼容闪存器件之间存在差异。 哪一个是正确的?

哪一个是正确的?

↑ QSPI 闪存选择指南中的兼容闪存器件

↑ 硬件设计指南中的“兼容闪存器件“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nishikawa-San、

    硬件设计指南“增加了另外两个器件、因此它 与另一个文档并不矛盾、只是对它进行了补充。 我正在内部检查、以确保此处是否有任何信息已过时。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishikawa-San:

    AM273x QSPI 闪存选择指南 是最新的。 必须考虑本文档。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    感谢您的快速答复。

    我将尝试使用 AM273x QSPI 闪存选择指南中列出的闪存器件进行设计。

    此致。