This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:关于 PRU 控制的 EGPO/eCAP

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555509/am6411-regarding-the-pru-controlled-egpo-ecap

器件型号:AM6411


工具/软件:

我知道在移出模式下可以独立运行四个 EGPO。
只是想仔细检查一下。 这是对的吗?

PRU_ICSSG 子系统#0 器件#0 和#1(以下用于数据/时钟输出的引脚)
PRG0_PRU0_GPO0/1
PRG0_PRU1_GPO0/1

PRU_ICSSG 子系统#1 器件#0 和#1(以下用于数据/时钟输出的引脚)
PRG1_PRU0_GPO0/1
PRG1_PRU1_GPO0/1

关于 ECAP 模块、PRU_ICSSG 子系统每个子系统只有一个实例、总共有两个实例。
我知道 任何 切片 (#0 或#1) 中的任何内核 (PRU/RTU/AUX) 都可以对其子系统的 ECAP 配置/捕获寄存器进行 R/W。
(参考表 6-405。 PRU_ICSSG 本地数据存储器映射)

这种理解是正确的?