This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:RGMII 到 RMII 配置更改

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550075/am623-rgmii-to-rmii-configuration-changes

器件型号:AM623


工具/软件:

您好、

我的客户想知道在 CPSW 中哪些配置需要从 RGMII 更改为 RMII。
RGMII 正在其当前软件(非 Linux 操作系统)中工作。
他们检查了 TRM、发现以下两点需要更改、但是否有任何其他器件?
- PINMUX
- CTRLMMR_ENET1_CTRL 和 CTRLMMR_ENET2_CTRL[2-0] PORT_MODE_SEL 位字段

每种配置使用下面的 PHY。
RGMII: DP83867IRRGZR 1.8V
RMII: DP83822IRHBR

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro San、  

    RGMII 正在使用其当前软件(非 Linux 操作系统)。

    您的客户使用什么操作系统? 还是只是裸机?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    他们的操作系统是 VxWorks、但我知道 VxWorks 相关主题超出范围。
    因此寄存器级信息没问题。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro San、  

    Cpsw 外设寄存器和 Linux 是 RMII 正常工作所需的主要更改。 我们正在检查是否还需要进行任何其他更改才能实现相同的功能。 请在一天内回复、以便我们可以在内部进行验证。

    谢谢。此致、

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro San、  

    如前所述、  必须根据 TRM 文档 (RMII -> 0x1h、RGMII -> 0x2h) 更新 ENET1_CTRL_PORT_MODE_SEL 和 ENET2_CTRL_PORT_MODE_SEL。 除此之外、从 RGMII 到 RMII 的配置需要以下差异:

    • 在 RGMII 模式下、必须设置 CPSW_PN_MAC_CONTROL 寄存器中的“pn_μ gig­_FORCE“字段。 必须重置为 0。
    • 设置同一寄存器中的“pN_gig"字“字段以启用千兆位通信。 必须复位为 0 的复位时间。  
    • 同一寄存器中的“pN_ifctl_a"字“字段用于控制 10M 和 100M 模式之间的 RMII 速度。

    根据电路板布局布线、还需要进行引脚多路复用更改。 这些功能应使用户能够从 RGMII 模式切换到 RMII 模式。  

    如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    谢谢。此致、
    Teja。