This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AWE SDK (11.00.00.17) 设置 OPTI_FLASH_SUPPORT = 0、AM275x EVM 无法连接到 AWE 服务器。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554928/am2754-q1-awe-sdk-11-00-00-17-set-opti_flash_support-0-and-the-am275x-evm-fails-to-connect-to-the-awe-server

器件型号:AM2754-Q1


工具/软件:

我们使用 AM275-AWE-SDK_11.00.00.17。 根据文件:///C:/ti/AM275-AWE-SDK_11.00.00.17/docs / Getting_Started_am275.html

我们设置 OPTI_FLASH_SUPPORT = 0。 但是、在烧录到 AM275x EVM 后、编译后的文件无法成功连接到 AWE 服务器。

我发现此设置将启用 AWE SDK 的文件系统:

但我不想使用它。 如何在不启用文件系统的情况下成功连接到 AWE 服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:
    您可以共享引导日志吗? 是否使用 UART 调优或以太网调优?

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shreyansh

    感谢您的答复。

    这是引导日志:

    从日志中、 程序似乎可以正常启动。

    我们使用 UART 调优、我修改了以下 asdk_am275_includes.mak 文件:

    运行使用此配置编译的软件时、无法成功连接到 AWE 服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:
    似乎您正在为音频应用使用 OSPI 引导模式。 开箱即用应用目前仅支持 SD 卡引导模式。 入门指南介绍了应用程序的引导指南。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Shreyansh