This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:AWRL6844 EVM:无法通过 CCS 连接 R5 内核–错误–2062(无法暂停器件)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554810/ccstudio-awrl6844-evm-unable-to-connect-r5-core-via-ccs-error--2062-unable-to-halt-device

部件号:CCSTUDIO
主题:AWRL6844 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

问题:
在尝试使用适用于 AWRL6844 EVM 的 Code Composer Studio (CCS) 连接 R5 内核时、我遇到了问题。 我希望就如何解决这个问题提出建议。

详细信息:

  1. 之前设置工作正常;在应用程序模式下、Hello World 示例成功运行。 现在无法连接到 R5 内核。
  2. 甚至现在、CCS“Test Connection“操作仍然成功。
  3. 通过 CCS 进行调试是否需要任何特定的引脚配置?
  4. 我遵循了中所述的步骤  mmwave_l_sdk_06_00_05_01/docs/api_guide_xwrL684x/BUILD_GUIDE.html.

错误消息:

Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误–2062 @ 0x0)无法暂停器件。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)  

其他问题:

  • 什么可能导致突然无法连接到 R5 内核?
  • 除了对电路板进行复位和下电上电之外、是否还有其他建议的故障排除步骤?
  • 调试模式是否需要专门的任何引脚或硬件配置?
  • 为了实现可靠连接、是否应该修改任何 CCS 或 JTAG 设置(例如 TCLK 值)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuvikash:
      当器件处于 SOP_Mode4 时、通常会出现此错误。 请将器件置于 SOP-MODE2 中并执行下电上电。



    谢谢、
    Sivaprasad