This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何将 fastdds 2.11.2 集成到 vx_app_single_cam 应用中?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553360/tda4vm-how-can-integrate-fastdds-2-11-2-into-vx_app_single_cam-app

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我正在使用 vx_app_single_cam 应用程序并添加一些函数,但我无法将 fastdds 集成到应用程序中,您能帮我吗? 或者提供一些信息来实现它。

EVM 上已安装 fastds、版本为 2.11.2、tda4vm 的 SDK 为 08.06.00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们不支持 fastds,您能否与 dds 供应商确认与此相关的任何问题。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul

    嗨、 Gokul

    忘记 fastds,如果我想将 ROS 集成到我的应用程序中,有你的建议吗?

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们有一款 Robotic-SDK 支持 top op Docker 容器上的 ros2、我们在 SDK 下有一些示例、这些示例在 ros2 节点内使用 tiovx 内核。

    请参阅此 链接。 您可以在此 链接中找到一些示例

    对于 capture_node、single_cam_application 摄像机捕获由 MCU2_0 内核(在 RTOS SDK 中)处理、而在 Robotics-SDK 中、Linux (a72) 使用 v4l2 驱动程序处理摄像头。 因此、默认情况下、您无法在那里使用 tiovx capture_node。 您需要更改叠加层文件和 MCU2_0 固件。

    此致、
    Gokul