This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:如何在 J7200-EVM 的四端口以太网子卡中添加 VLAN

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555077/processor-sdk-j7200-how-to-add-vlans-in-quad-port-ethernet-daughter-card-on-j7200-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200


工具/软件:

您好:

这是该 主题的后续内容。

我已使用成功启用了四个以太网接口 本机 Linux 驱动程序 然后、k3-j7200-evm-quad-port-eth-exp.dtbo按照上面链接的帖子中概述的步骤应用覆盖层。

现在、我们要配置 VLAN 一些常见问题。 我们注意到、所有四个以太网端口似乎都是同一广播域的一部分、例如、即使物理连接到另一个接口、也可以 ping 通一个接口的 IP 地址。

我们的目标是 隔离接口 整合到单独的 VLAN 中。 例如、我们希望eth1eth2在一个 VLAN 和eth3eth4另一个 VLAN 上使用和。

我们已经尝试按照 Processor SDK 文档中的建议配置 VLAN、但它似乎没有预期的效果。

您能否建议我们如何正确配置这些接口之间的 VLAN 隔离?

此致、

Santi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     当您启用切换模式时、将创建默认的广播条目。

    不要启用开关模式、应创建一个电桥设置、将 eth1、eth2 作为一个电桥、并将 eth3、eth4 作为另一个电桥、然后进行检查。

    此致、
    Sudheer