This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何在 TDA4AL 和 TDA4AEN 中测试 DDR 性能?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552759/tda4al-q1-how-to-test-ddr-performance-in-tda4al-and-tda4aen

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:

您能否提供一种工具或方法来 测试 TDA4AL 和 TDA4AEN 的 DDR 性能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 SDK 版本为 V 10.01.00.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的工程师目前不在办公室、请期待收到延迟响应。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    您是否使用 Vision 应用程序? 然后、Vision Apps 包括 DDR 性能分析工具。 它会测量 DDR BW、我认为每 500ms、并将其报告给用户。 您可以使用这些工具吗?  

    此致、

    Brijesh