This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MCU SDK CCS 项目条带.out 文件大小

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553326/am623-mcu-sdk-ccs-project-strip-out-file-size

器件型号:AM623


工具/软件:

我正在处理 ti-dm 问题、发现 CCS 工程生成的条形码.out 文件比命令行大得多。

蓝色的命令由命令行生成:   .\tiarmstrip.exe -p .\ipc_rpmsg_echo_linux_am62x-sk_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.out -o test-strip-driver-patch.out

但两者都可以作为 DM 工作。

CCS 编译后命令脚本中应该出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请分享 Makefile Makefile ccs_bootimage_gen 工程的头文件中。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    您可以在 MCU SDK 上进行检查、我没有更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您使用了额外的标志 -p 从链接的目标文件中条带附加信息的命令。

    请参阅下图。

    您可以替换从$(strip) 开始的行 Makefile ccs_bootimage_gen 代码生成工程。

    $(STRIP) -p -o=$(PROFILE)/ipc_rpmsg_echo_linux.wkup-r5f0_0.strip.out $(OUTFILE)

    现在、您应该能够看到相同的结果。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oks like you are using a additional flag(报价用户 id=“16414" url="“ url="<eps>“<eps> /support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553326/am623-mcu-sdk-ccs-project-strip-out-file-size/5982181) -p [/报价]

    这是 makefile 中的命令、如果出现问题、您是否会提交 JIRA 以在下一个修订版中修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与开发团队进行检查、并告诉您这是故意完成的、还是我们需要添加-p 标志。

    如果需要、我可以在以后提交 Jira 工单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我没有找到-p 选项追加到 strip 命令:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 makefile 中默认没有该选项、则需要手动添加该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用-p 标志测试了新创建的*。out 二进制文件? 它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可与-p 选项剥离.out 一同使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我确实为它创建了一个 Jira 票证来更新 makefile 中的标志。