This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:无法根据 PHY 芯片 YT8521S 连接到网络

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554819/tms320c6657-unable-to-connect-to-the-network-based-on-the-phy-chip-yt8521s

部件号:TMS320C6657


工具/软件:

我们使用 YT8521 PHY 芯片连接到 C6657、然后连接到 PC。
PHY 芯片的地址为 0x03。 修改 phyarr 后、我们可以成功运行 emac_evmc6657_C6Loopback_testProject。 但是、当使用静态 IP 运行 NIMU_emacExampleClient_EVMC6657C6BiosExampleProject 时、TMDSEVM6657LS(TI 的官方 EVM 板)会正确运行、PC 可以 ping C6657。 但是、在我们的定制硬件上使用相同的代码失败。 我们已经重新编译了 PDK 并添加了一些跟踪、但未发现任何问题。 您能给我们建议一下如何适应不同的 PHY 芯片吗?

项目文件:

1、emac_evmc6657_C6Loopback_testProject
e2e.ti.com/.../EMAC_5F00_evmc6657_5F00_C66Loopback_5F00_testProject.zip

2、NIMU_emacExampleClient_EVMC6657C66BiosExampleProject

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的潘江翁:

    如上一主题所述、对这些 NDK/EMAC 器件的支持仅限于 SDK 中包含的示例和功能。

    但您能否检查并确认 RGMII 配置是否正确、因为问题可能是由于 RGMII 时序对齐造成的。

    此致、

    Betsy Varughese.