This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:TAS2505 连接查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554785/am625-tas2505-connection-inquiry

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TAS2505

工具/软件:

高精度实验室模块

你好。 我有疑问。

我正在尝试将 AM62 连接到 TAS2505。

根据 IC、通信使用 I2C 和 MCAP1、SoC 当前设置为 3.3V 和 1.8V。

对于 TAS2505、通信电压电平似乎是根据 IOVDD 确定的。

因此、我的问题是:
1.如果我将 SoC McASP1 分配给 OSPI (VDDSHV1) 并将电压电平更改为 3.3V、是否会出现任何问题?

如果我在 TAS2505 上将 IOVDD 设置为 3.3V 并对 DVDD 和 AVDD 施加 1.8V 和 1.8V 电压、那么来自 SoC 的 3.3V I2C 和 McASP1 通信是否存在任何问题?

如果这两者都可行、SOC 和 TAS2505 之间的通信将在 3.3V 下工作、IC 的内部内核将在 1.8V 下工作、不受 3.3V 的影响。

请回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎您需要在 3.3V 下运行 AM62x VDDSHV1、TAS2505 IOVDD 也为 3.3V、同时将 DVDD 和 AVDD 保持在 1.8V。该配置有效、器件之间的通信将在该设置中正常工作。

    此致、
    Karam